结果:找到"遥控器 STM32 开源",相关内容1000条
- 微型遥控报警器
- 微型遥控报警器用遥控器十厘米,可以让这个报警器响就可以支持充电,报警器重量不超过8克订做数量500
- 所属专栏: 项目外包 标签: 微型遥控报警器 发帖人:微型遥控报警器 发帖时间:2023-09-22 17:48:00
- 2.4GHz芯片典型应用方案
- 优点:2.4G方案专注遥控玩具、遥控RGB灯、遥控无人机、、智能家居类方案定制开发,2.4g无线方案具备稳定、高效的无线通信能力,减少了外围电路和器件的使用,降低了制造成本。科普:2.4G技术,即人们常说的“2.4g非联网解决方案”:2.4ghz无线技术频率是2.4-2.485ghzism(industrial,scientificandmedicalindex),是近年来新兴的无线传输技术,该频段在大部分国家免授权、无偿使用,因此在无线领域得到了广泛的应用,为产品的普及扫清了最大障碍。2.4g无线技术为双向传输,单向传输速率可达2Mbps,而且由于采用了自调频技术,使干扰的影响大为降低。在...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G芯片 芯片开发 遥控器 灯控 发帖人:博巨兴微 发帖时间:2023-09-22 15:43:00
- 求助帖,,晾衣架遥控器
- 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频遥控器 红外遥控器 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
- 【遥控器开发基础教程5】开源编队无人机-SPI(2.4G双机通信)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(2.4G双机通信)图1一、NRF24L011.1NRF24L01简介NRF24L01是由NORDIC生产的工作在2.4GHz~2.5GHz的ISM频段的单片无线收发器芯片。无线收发器包括:频率发生器、增强型“SchockBurst”模式控制器、功率放大器、晶体振荡器、调制器和解调器。NRF24L01的输出功率频道选择和协议的设置均可以通过SPI接口进行设置,因此,其具有极高的兼容性,几乎可以连接到各种单片机芯片,并完成无线数据传送工作。除此之外,NRF24L01的功耗也非常的低,当工作在发射模式下发射功率为0dBm时电流消耗仅为11.3mA,接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI 双机通信 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 16:13:00
- 【遥控器开发基础教程4】开源编队无人机-SPI(OLED)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列SPI(OLED)图1一、OLED简介OLED(OrganicElectroluminesenceDisplay)有机发光显示器,与传统的显示器不同的是,传统的显示器需要背光,才能显示;而OLED则不需要,其自身就能够发光。而OLED之所以能够自发光,主要是通过电场驱动:有机半导体材料和发光材料通过过载流子注入和复合后实现发光。从本质上来说,就是通过ITO玻璃透明电极作为器件阳极,金属电极作为阴极,通过电源驱动,将电子从阴极传输到电子传输层,空穴从阳极注入到空穴传输层,之后分迁移到发光层,二者相遇后产生激子,让发光分子激发,经过辐射后产生光源。简单来说...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 SPI OLED 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 14:13:00
- 【遥控器开发基础教程3】开源编队无人机-ADC(摇杆控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列ADC(摇杆控制)图1一、摇杆1.1摇杆简介摇杆由于符合人体工学、操作简单,广泛应用于各类的玩具中,例如遥控飞机、遥控小车等。如下图所示为摇杆模块的实物图。图21.2摇杆原理摇杆的根本无非就是两个电位器,也就是常说的滑动变阻器,一个电位器对应摇杆的上下方向,而另一个电位器则对应左右方向。摇杆的引脚一端接上电、一端接上地,另外一端就负责采集电压的变化值即可,判断摇杆是往哪个方向拨动。二、ADC2.1ADC简介ADC(Analog-to-DigitalConverter),模数转换器即A/D转换器,或简称ADC,通常是指一个将模拟信号转变为数字信号的电子元...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 ADC 摇杆控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-23 11:03:00
- 【遥控器开发基础教程2】开源编队无人机-中断(按键检测)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列中断(按键检测)图1一、轻触按键1.1轻触按键简介轻触按键是众多按键中的一款产品,它其实相当于是一种电子开关,只要轻轻的按下按键就可以把开关接通,松开时把开关断开。轻触按键由于微动开关的特性以及体积小、质量轻的优势在家用电器方面得到了广泛的应用,应用场景有:电视机按键、遥控器按键、电脑按键、键盘按键、显示器按键、照明按键等,如下图所示。图21.2轻触按键原理以四脚轻触按键示例,四脚轻触开关的内部结构如下图所示。图3这种开关的工作原理,其实和普通按钮开关的工作原理差不多,由常开触点、常闭触点组合而成,在四脚轻触开关中,常开触点的作用,就是当压力向常开触点...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 中断 按键检测 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 15:30:00
- 【遥控器开发基础教程1】开源编队无人机-GPIO(遥控器指示灯控制)
- COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列GPIO(遥控器指示灯控制)图1一、GPIO简介GPIO(General-purposeinput/output),通用的输入输出的简称,单片机的引脚可以供使用者自由使用,可以配置为输出,也可以配置为输入。其中输出又可以是输出“高电平”或者“低电平”。在电子电路中“高电平”是电压高的状态,用逻辑来表示即为1,“低电平”是电压低的状态,用逻辑来表示即为0。STM32F103系列是意法半导体基于ARMCortexM3内核的32位单片机,遥控器上用的主核心是48脚的STM32F103C8T6,其片上的资源与飞控主板上的主核心STM32F103CBT6基本一致...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人机 GPIO 遥控器指示灯控制 遥控器开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-22 14:17:00
- 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
- 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 遥控器 STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
- 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
- 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 遥控手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
返回